欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

涂料的种类-4 环氧树脂涂料

  • 2023.05.05 13:49:45
  • 米思米
  • 1916

(7)环氧树脂涂料

 环氧树脂在分子链末端有一个环氧基团,分子中有一个OH基团,因此可以进行多种改性和交联反应(固化)。包括如下种类。

(1)常温干燥型环氧酯涂料

 用脂肪酸酯化而成的环氧酯,其分子结构与油改性醇酸树脂非常相似,因此其涂膜性质也非常类似。附着性、耐化学性优秀。用作油性底漆、耐化学药剂性涂料。

(2)环氧酯烧结涂料

 这种涂料是用环氧酯代替氨基醇酸树脂涂料中的醇酸树脂。烧结温度略高,必须达到130℃以上。用作底漆、耐化学药剂涂料、金属罐头用印刷油墨。

(3)高温烧结环氧树脂涂料

 这种涂料使用高分子量环氧树脂与酚醛树脂或氨基树脂的混合物作为载体。涂膜的附着力和耐化学药剂性能非常好,可用耐化学药剂涂料、罐头印刷油墨。

(4)胺或聚酰胺硬化树脂涂料

 这是由有机胺、多胺和环氧树脂的聚合物组成的双组分常温固化型环氧树脂涂料,通常所说的环氧树脂涂料,指的就是这种双组分涂料。虽然室温下即可固化,采用50~90℃的墙纸干燥可获得品质更高的涂膜。

(8)丙烯树脂烧结涂料

 以丙烯酸树脂为主要涂膜成分的涂料中,包括丙烯酸喷漆(热塑性树脂)、丙烯酸乳胶漆(热塑性)以及烧结涂料(热固性),其中热固性丙烯树脂烧结涂料最为有名。

 丙烯酸树脂烧结涂料的性能,是由原料单体、共反应树脂的种类和含量、树脂的分子量、烧结条件等因素所决定。例如,甲基丙烯酸甲酯和苯乙烯会使涂层变硬,而丙烯酸乙酯和丙烯酸丁酯会使涂层变软。

 丙烯酸树脂烧结涂料的特点在于: [1] 优秀的耐候性、优秀的光泽及保光性、优秀的色泽及保色性, [2] 涂膜的各项特性良好, [3] 良好的耐化学性和耐沾污性,附着力优秀。[4] 与氨基醇酸树脂相比,烧结温度较高,必须达到150℃以上。

 被广泛用作金属的面漆。用于汽车(特别是金属涂层)、家电、办公设备、机械类、护栏、彩色表面处理钢板等。


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities